{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

PAC, PLC & other Controllersシリーズ/ 出力ユニット型式:AS-B824-016にリレーを接続して、表示ランプを点灯させていますが、出力がOFFの状態でも12Vの電圧がかかったままです。これは正常なのか?

出力ユニットは外部電圧24Vを入力し、出力ユニットを動作させている共通コモンは8点単位で2グループに分かれています。
信号端子1~8と11~18が信号線でONするとDC24V電源で最大2Aの出力になり、端子9,19 電圧0Vを、端子10,20 電圧DC24Vを供給しています。

DC24V仕様の負荷に対して誤配線になっており、電圧のまわりこみが起きている可能性があります。
また、接点が破損している可能性がありますので、別の空き接点に接続して問題が解消されるか確認してください。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る