{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

FAQを参照する

NetBotz機器が通常よりも大きすぎる(又は小さすぎる)無効なセンサ値(温度、湿度等)を示しているのはなぜですか?

影響を受けるハードウェア機器型番: NBWL0355, NBWL 0455, NBRK0450, NBRK0550, NBRK0570

[根本原因]
NetBotzのファームウェアで発生しているバグの影響により、浮動小数点レジスタの破損が発生する事が原因です。
その結果、NetBotzのファームウェアは稀にデータファイルに無効な値を書込む場合があり、誤ったセンサデータを示してしまいます。
このバグの発生頻度はNetBotzのCPU使用率の状況に応じて異なります。
また、この無効値を受信した他のStruxureWare Data Center Expertなどの監視機器側にも無効値が記録されます。

[対処方法]
最新リリースのNetBotzファームウェアのv4.5.1で解決されます。
NetBotz Advanced View、StruxureWare Data Centerの両方に表示される値に、無効値が含まれなくなります。
このファームウェアは既にリリース済みで、以下の公開サイトより入手可能です。
https://dcimsupport.apc.com/display/public/UANB44/Downloads+and+documentation
ご不明な点があれば弊社サポート窓口までお問い合わせください。

Schneider Electric 日本

詳細を見る
詳細を見る