{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

PAC, PLC & other Controllers/ 「UnityPro V7.0」は、最新版ですか? また、対応しているOSは?

「UnityPro V7.0」は旧バージョンとなります。
現在販売しているのは「UnityPro V10」になります。

UnityPro V10のOSは下記に対応しております。
・Windows XP (SP3)
・Windows 7 32 & 64 bits
・Windows 8
・Windows Server 2008

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る