{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

PAC, PLC & other Controllers/ PLC:TWDLCDE40DRFを使用しているが、Power LEDが高速点滅して何も動作しません。

ステータスが点滅している場合、PLCの異常な動作です。
コントローラについて以下を確認してください
①その電源電圧が24 VDCの規則ただしく確保されているか確認してください
② 24VDCはTrのマークされた入力端子であることを確認してください。 In(+ V0との間V0-)
③ 24VDCはTrのマークされた出力端子であることを確認してくださいしてください。 OUT(+ V1との間、V1-)
ポイント2、上記のように3項目を満たしていない場合は、ハードウェアモジュールに問題がある可能性があります。
④ 24VDCの接続されている電源が電力の十分な容量を持っており、コントローラは、24 VDC未満に低下していないことを保証する電圧にする
⑤拡張モジュールがベースコントローラに接続されている場合は、電源オフの状態にし、
拡張モジュールを切断してから電源を投入し、ベースコントローラでのみ確認してみる。
⑥TSXCUSB485(シリアルアダプタへのUSB)+ TSXCMRJD**ケーブル(一端ミニDINタイプコネクタ、もう一方の端のRJ45コネクタ) を使用します。
⑦ TSXPCX1031ケーブル(一端SUBD9コネクタ、もう一方の端のミニDINタイプコネクタ)。
お使いのPC/ラップトップのシリアルポートを持っている場合、このオプションケーブルは利用可能です。
最新のTwidosuite V2.0.31.24を使用してfrimwareのバージョンアップすることをお勧めしますPL7は購入可能なんでしょうか?

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る