{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

シグナリング製品/ XVUシリーズでブザーユニットを使用する場合、ブザーはどの端子に接続すればよいですか?

使用する段数によって結線箇所が異なります。
XVUシリーズのブザーはブザー用の端子台はなく、ブザーユニットは製品の最上段に取り付ける仕様となります。

【LEDユニット1段の場合】
端子台「2」がブザー用の端子になります。

【LEDユニット3段の場合】
端子台「4」 がブザーの端子となります。

【AC/DC24V仕様の場合の結線図】

















【AC100V~240Vの結線図】

















【注意事項】
ブザー専用の端子ではなく、LEDユニットで使用する端子をブザー端子として使用する為、
XVUシリーズのブザー付きの仕様の場合、LEDユニットは4段までの対応となります。
LEDユニットを5段で使用する場合はブザーを使用する事はできません。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る