{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

インバーター/ ATV61HD18M3Xを使用しギアーモーターを動作させるトルクリミット80%以上に上がらないので、V/F 2ptsの制御をベクトル制御へ変更をする方法。

V/F 2ptsは電圧と周波数の一定速度の制御になります。そのためトルクも一定トルク以上に設定できません。
ベクトル制御に変更した場合の問題点としてはモーターに接続されている動作させる物体に対して力が大きくなるので、
その点を注意していただく必要があります。
V/Fからベクトルに変更した場合、ATV61  Torqaue limit acvti. をYesに変更してMotoring torque limの%を調整する必要があります。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る