{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

シグナリング製品/ XVMシリーズのポールを外したいのですが、どの様に外すのでしょうか?

XVMシリーズのポール取り付けタイプが対象となります。
XVMシリーズはボディー内部にポール固定用のネジを緩める事によって外す事が可能です。

①一番下のLEDユニットを反時計まわりにひねる事によってボディー部分を露出させます。

②ボディー部分にあるネジを外します。


③ボディー内部の中心付近にあるポールを固定しているネジを緩めるか外す事によってポールを外す事が可能です。



【補足説明】
・作業後、LEDユニットを取り付ける下記の①の作業は
グローブ部分についている「▽」と「|」の部分を合わせる様に取付を行ってください。




【注意事項】
・XVGシリーズは構造上、グローブ部分を外す事ができない為、
ポールの取換えや色変更等の作業は一切できません。

・XVUシリーズはポールを固定するネジがボディー奥深くにあり、
保証外になる分解をしないとポールを外す事ができません。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る