FAQを参照する
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}
APC RS/ES/GSシリーズUPSの入力プラグ、入力コードの外形寸法を教えてください。
APC RS/ES/GSシリーズUPSの入力プラグ、入力コードの外形寸法は下表を参照ください。
UPS型番 | 入力プラグ 形状 | 入力プラグ 直径寸法 | 入力コード仕様 | 太さ[直径] | 内部配線 太さ[直径] | 長さ |
---|---|---|---|---|---|---|
BR400G-JP | NEMA 5-15P | 約27mm | SJT #16/3 | 約8mm | - | 約1.8m |
BR550G-JP | NEMA 5-15P | 約27mm | SJT #16/3 | 約8mm | - | 約1.8m |
BR1000G-JP | NEMA 5-15P | 約27mm | SJT #14/3 | 約9mm | - | 約1.8m |
BR1200G-JP | NEMA 5-15P | 約27mm | SJT #14/3 | 約9mm | - | 約1.8m |
BG500-JP | NEMA 5-15P | 約27mm | SVT #18/3 | 約6mm | - | 約1.5m |
BGE50ML-JP | NEMA 5-15P | 約27mm | VCTF 0.75MMX3 | 約7mm | - | 約1.5m |
BE325-JP | NEMA 5-15P | 約27mm | SVT #18/3 | 約6mm | - | 約1.8m |
BE550G-JP | NEMA 5-15P | 約27mm | SJT #16/3 | 約8mm | - | 約1.5m |
BE750G-JP | NEMA 5-15P | 約27mm | SJT #16/3 | 約8mm | - | 約1.5m |
このFAQはお役に立ちましたか?
詳細を見る