{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

ワイヤレス・バッテリーレス押ボタンスイッチ/ 1台の受信機に割り付けられる送信機の台数は?

ワイヤレス・バッテリーレス押しボタンスイッチ
2点リレー または 4点Tr出力タイプの受信機は、送信機を最大32台接続出来ます。

異なる送信機を32台接続することができます。

一つの送信機を1つの受信機の複数出力に割りつけた場合、割り付けごとに台数がカウントされます。

例)
2点リレー出力タイプの受信機を使用。
1つの送信機を、2点の出力両方に割りつける。
この場合、2台分の接続数とカウントされます。
残り割り付けできる台数は30台となります。

このFAQはお役に立ちましたか?