{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

ワイヤレス・バッテリーレス押ボタンスイッチ/ 仕様の異なる送信機の割り付けについて

2点リレー または 4点Tr出力タイプの受信機への送信機の割り付けについて

同一の出力先に、動作仕様の異なる送信機を割りつけることはできません。

例)
出力1に「保持・タイマー」仕様の送信機を割り付け済。
この時、出力1には「モーメンタリー」仕様の送信機は割り付けできません。
出力2には「モーメンタリー」仕様の送信機の割り付けは可能です。

このFAQはお役に立ちましたか?