{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

RFIDシステム/ RFIDの表示器との接続はどのGPシリーズやインターフェイスと接続可能ですか?

【対象シリーズ】
通信に関してはMODBUSで行う為、GP2000シリーズ以前を含む
MODBUSドライバーに対応した機種全てが対象です。


①イーサネットポートを使用しての接続
表示器本体についている「RJ45」ポート(イーサネットポート)に接続して通信を行う事が可能です。


②RS-485のシリアル通信
アンテナ本体(カードをタッチする機器)の型式は限られますが、RS-485通信を行う事は可能です。

表示器と接続可能なアンテナ型式:XGCS410B101
ケーブル型式(表示器側は剥き線になっており、コネクター加工が必要です)
ケーブル型式:TCSMCN1F*
※「*」には「2」、「5」、「10」の数字が入り、それぞれケーブルのメートル長になります。
例:TCSMCN1F2の場合、2mケーブルになります。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る