{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

RFIDシステム/ RFタグの種類と使用用途を教えてください

RFIDで使用するRFタグの種類には以下の製品があります。
型式(サイズ)外観仕様
XGHB444345
(40x40x15mm)
【ボックスタイプ】
・4点でネジ固定が可能。
・AGV等の機械等に取り付け可能
XGHB440245
(40x40x15mm)
XGHB443245
(40x40x15mm)
XGHB320246
(Φ30x3mm)
【ボタンタイプ】
・真ん中に穴が開いており、服などに縫い付ける事が可能。
・海外では作業服に縫い付けて使用する実績あり。
XGHB90E340
(54x85.5x1mm)
【カードタイプ】
・社員証等に使用可能。
・表面はつやのある樹脂製で
顔写真や会社のロゴ等を入れる事が可能

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る