{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

RFIDシステム/ アンテナ本体のLED動作を知りたい。

RFIDで使用するアンテナの動作については以下の表をご確認ください。
※マニュアルの文言ではわかりにくい為、一部文言を変更していたり、補足を入れています。



LED表示箇所名称LEDの状態解説スマートアンテナの状態
1TAG緑点灯タグ検出RFRFタグを検出しました。
通信はしている状態です。
1回点滅タグ未検出RFタグ検出待ち
赤点滅RFIDエラー(本体エラー)RFタグとの通信でエラーが検出されました。
2COM緑点滅クライアント(GP、SP、PLC等)から要求を受信しました正常
赤点滅クライアント(GP、SP、PLC等)からの要求に
エラーがあります
クライアント(GP、SP、PLC等)に対してエラーコードを送りました。
(RFタグ未検出や数値異常など)
3NS(Network Status)消灯電源OFFまたはIPアドレスがありませんIPアドレス待ち(固定もしくはDHCP) ※DHCP:自動 IPアドレス割当て。
緑点滅接続していませんCIP接続が確立していない為、
クライアント(GP、SP、PLC等)との接続占有はタイムアウトしていません 。
※CIP接続:通信開始可能状態
緑点灯接続されています少なくとも1つのCIP接続が確立されており、
クライアント(GP、SP、PLC等)との接続占有はタイムアウトしていません。
赤点滅接続タイムアウトクライアント(GP、SP、PLC等)との接続がタイムアウトしています。
赤点灯IPアドレスの重複アンテナに設定されているIPアドレスが既に使用されています。
緑/赤(交互点滅)自己診断中アンテナが自己診断中です
4と5Link Activity(ポート1とポート2)緑点灯100Mbpsで通信を認識しています正常
緑点滅100Mbpsで通信中です正常
黄点灯10Mbpsで通信を認識しています正常
黄点滅10Mbpsで通信中です正常
6MS(ethernet Module Status)緑点灯スマートアンテナが使用可能です正常
緑点滅スタンバイアンテナはネットワーク設定待ちです
赤点滅軽故障が検出されましたアンテナに修復可能な軽故障が検出されました。
※不正、または不整合な設定も軽故障に含まれます。
赤点灯重大故障が検出されましたアンテナに修復不可能な重大故障が検出されています。
緑/赤(交互点滅)自己診断中アンテナは自己診断を実行しています。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る