{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

PowerChute Business Editionで設定可能な「コンセントグループの電源オフ時間 」と「コンセントグループ電源オンまでの時間」が、UPS本体のLCDで設定可能な値と異なる

このページでは、PowerChute Business Editionで設定可能な「コンセントグループの電源オフ時間 」と「コンセントグループ電源オンまでの時間」が、UPS本体のLCDで設定可能な値と異なる問題について説明しています。

【問題の概要】
PowerChute Business Editionでは、「コンセントグループの電源オフ時間 」と「コンセントグループ電源オンまでの時間 」に9999より大きな値は設定できません。しかしUPS本体のLCDパネルからは9999よりも大きな値が設定可能です。

【対象製品】
PowerChute Business Edition v9.0.1およびv9.1.1
Smart-UPS SMT/SMXシリーズ

【対象OS】
Linux, Solaris, Windows x64, x86.

【回避方法】
回避方法はありません。PowerChute Business Editionで管理する場合、これらの値をUPS本体のLCDで設定する場合でも9999よりも小さい値を設定してください。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
製品:
PCBE
製品群:
Smart-UPS
詳細を見る
製品:
PCBE
製品群:
Smart-UPS