{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

RFIDシステム/ RFIDはカスケード接続(多段接続)に対応していますか?

接続を行う機器のドライバーの仕様によって変わりますが、
デジタルの表示器であれば最大16台までのRFIDを接続する事ができます。


【カスケード接続とは】
LANなどのネットワークで用いられるケーブルの接続方法のひとつです。
接続を中継する装置(ハブ)どうしを直列に接続することで端末数を増やす接続法のことです。

ハブにLANケーブルを接続し、別のハブを接続する様な構成です。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る