{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

ワイヤレス・バッテリーレス押ボタンスイッチ/ ZBRN1とZBRN2は全てのPLCと通信を行う事はできますか?

プログラマブル受信機のZBRN1とZBRN2はどのPLCとも通信を行えるわけではありません。
それぞれMODBUS通信が可能なPLCであれば接続を行う事ができます。

ZBRN1:通信モジュールのZBRCETHを使用する事により、Ethernet Modbus/TCP プロトコルをサポートします。




ZBRN2:ModbusスレーブまたはModbusRTUでの通信をサポートします。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
製品:
ZBRN2ZBRN1
詳細を見る
製品:
ZBRN2ZBRN1