{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Network Management Cardでイベント通知設定を変更できない

このページでは、Network Management Cardでイベント通知設定を変更できない問題について説明しています。

【対象製品】
Network Management Card ファームウェア v6.0.x ~ v6.2.1

【問題の概要】
対象バージョンのNetwork Management CardでWEB UIを使用し、すでに設定済みのイベント通知パラメーター(待機時間、通知間隔、繰り返し回数等)を変更した場合、変更が適用されない場合がある。
※ パラメーター未設定(デフォルト)の状態から新規に設定する場合は問題はありません。
※ ファームウェア v6.4.0で修正されています。v6.4.0にアップデートしてください。ファームウェアはこちらからダウンロードできます。

【回避策】
  • 「待機時間」「通知間隔」「繰り返し回数」のうち複数の項目を変更する場合、1箇所のみ変更しApplyボタンを押した後、設定画面に戻り他の項目を設定することで、設定が適用される場合があります。それでも適用されない場合は、設定変更作業を繰り返してください。
  • 各イベントのイベント通知パラメーター設定ページの[デフォルト値に復旧]ボタンを押すことにより、このイベントの通知オプションがデフォルトにリセットされます。リセット後、新規に設定を行ってください。


このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る