{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

プログラマブル表示器/ HMISTO512をPro-faceのHMIに取り替えることはできますか?

HMISTO512の画面作成ソフトウェアはVijeo Designerです。
Pro-faceのHMIの画面ソフトウェアはGP-Pro EXであり、別のソフトウェアのため互換性はありません。

タッチパネルは画面サイズと取り付けサイズは同じものがありますが、
PLCとの通信部分のコネクターが異なります。

HMISTO512のシリアル通信コネクターはRJ45のメスになります。
Pro-face GP411xシリーズのシリアル通信コネクターはツーピース型端子台コネクターになっています。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る