{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

インバーター/ ATV61HC22N4の電流トリップが起こる

Q:
ATV61HC22N4を使用して電力が低い100kwのモータを使用してそのまま接続すると電流トリップが起こる
A:
モータに書かれている定格電力、定格周波数、定格電流、定格回転数、モータサーモ電流を合わせる必要があります。
設定内容は添付ファイルを参照してください。 ATV61_Quick_start_EN_S1B86974_00.pdf

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る