{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

ATVシリーズ/ プログラミングツールは無償ですか?

プログラミングツール「SoMove」は無償です。
SoMoveを使用すればATVシリーズの設定ができるようになっています。

ソフトウェアーは下記サイトからダウンロードが可能です。
https://www.proface.com/ja/node/23388
もしくは
https://www.se.com/ww/en/download/document/SoMove_FDT/

ただし、パソコンと接続するUSBからRJ45に変換しているシリアルケーブルTCSMCNAM3M002Pは購入していただく必要があります。

対象:日本で取り扱っているATVシリーズ

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る