{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

シグナリング製品/ XVUBTOの型式構成の意味が知りたい

XVUBTO-(段数) (電圧) (ブザー) (取り付け)-(色配列)-EX

【段数】
1から5段まで選択可能。
※ただしブザー付きは4段まで

【電圧】
B:AC/DC 24V
M:AC100-240V(NPN)
MP:AC100-240V(PNP)

【ブザー】
S:ブザー付き
(空白):ブザーなし

【取り付け】
W:直取付台
H:円形取付台付ポール(100mm)
T:角度調整可能取付台
A:円形取付台付アジャスタトポール
※円形取付台付アジャスタトポールは、AC/DCボディ(NPN/PNP)製品(XVUC21B)選定時のみ使用できます。

【色配列】
R:赤
O:橙
G:緑
B:青
W:白
M:マルチ
※色配列は最上段から段数分設定して下さい

【延長ボディ】
EX:延長ボディ付き
延長ボディを使用しない場合:【色配列】の項目以降は空白

添付

XVUBTO.JPG.jpgXVUBTO.JPG.jpg [67.89 KB]

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る