{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

RFIDシステム/ スマートアンテナは水のかかる様な環境でも使用は可能でしょうか?

使用可能です。
保護特性:IP65 (IEC60529)

ただし、水滴によって電波の感度が若干下がる可能性が御座いますので事前にご確認をお願いします。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る