{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

インバーター/ ATV312HD15M3の周波数出力の表示について

Q: ATV312HD15M3を使用して速度制御をアナログ入力で1分間に6m~60mの速度で動作させている。

このとき6mの速度でボリュームを設定し、動作させると20mの速度で動作しています。

インバータとボリュームの入力でどこに不具合があるか切り分けるための確認はどうすればいいのですか?

A: 周波数制御をしている場合はボリューム設定入力値に応じて、周波数の出力値が正常に動作しているかご確認ください。
出力周波数の確認はSUP→FrHで確認できます。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る