{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

インバーター/ ATV312HD15M3のFr1の設定保持について

Q: ATV312HD15M3を使用してFr1の設定をAI1からAIU1に切り替えたときに電源を立ち上げないと動作しないのか?

A: 基本はFr1をAI1からAIU1に変更した場合、電源を再立ち上げするとAI1からAIU1に切り替わります。
AIU1設定はHSP[高速]の割合を設定する必要があります。
たとえば。 HSP = 50HZ AIUIが100%であるならば、周波数基準は、50Hzになります。
Fr1をAI1からAIUIに変更すると、これは周波数基準をREF-メニューのパラメータ AIUIに設定する必要があります。
今回設定では、CTLのパラメータCHCF[Profile]をチェックする必要性があります。
CHCF= SIMは、 Frequency reference と command が同じソースでなければなりません。
これはスタート、ストップドライブ AIUIは、キーパッドからのfrequency reference とRUN/ STOPボタンになります。
CHCF= SEPはその後、Frequency reference と command がFr1とCD1の設定に応じて、同じになるか、異なることになります。
CD1= LOCは、次に起動した場合の駆動/停止は、ローカルキーパッドのRUN / STOPキーになります。
CD1= tErはその後、起動ドライブのスタート/ストップは、ドライブのLI入力端子になります。
それぞれ上記設定に応じて設定内容が異なりますので、注意してください。
そのため、AI1からAIUIへの変更を設定すると、駆動する電源の再投入を必要とし、設定がすぐに有効になり、その後は変更されません。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る