{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

インバーター/ ATV31H075M2のOCF”過電流”と表示される。

Q: ATV31H075M2のインバータを起動するとOCF”過電流”と表示される。
対処方法について教えて欲しい。

A: OCFのエラーが発生する場合、はじめにモーターの標準周波数、定格電圧、定格周波数、定格電流、定格回転数を合わせる
1.モーター定格は、ドライブ定格と同じ定格のモータを使用してもドライブ定格よりもはるかに高い
2.OCFは、RUNコマンドで発生した場合は、負荷があまりにも多く機械的妨害をチェックし、修正する。
3.ACC[加速時間]とDEC[減速時間]の工場出荷設定は3秒ですが、設定値をより大きく時間を延ばす必要があります。
4.DRC[モータ制御メニュー]のすべてのパラメータが正しく設定されていることを確認してください。
5.CLI [current limitation]パラメータの設定値を150%と最初のチェック[Motor Nominal current]してください.
もしまだ問題が発生するようであれば[Motor Nominal current]の120%を設定して動作確認してください。
6.UFT[ selection of type of V/F ratio]がnの場合は、FLG[speed loop gain]と正確にSTA[ Speed loop stability]を設定する必要があります。
STAの不正な設定でも過電流につながる可能性があります。これが原因である場合は、STA増加しFLGを削減する。その結果を参照してください。
7 UFT= nはOCFの問題を解決できない場合は、UFT= Lで動作確認してください。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る