{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Schneider/ BMXCRA31210のCYCLE_CURR_TIMEの仕様について

Q1: BMXCRA31210の変数CYCLE_CURR_TIMEはCRAのスキャンサイクルを表示するもので、設定することはできないのでしょうか?

A1: CYCLE_CURR_TIMEは読み取り専用で設定変更することはできません。
CRAのラック構成によって(Rackによって設置されているモジュールの数量)読み取りのスキャンタイム時間が決定されます。
このRackの読み取りの繰り返しの動作で、スキャンタイムが表示されています。

Q2: CYCLE_CURR_TIMEの数字の単位は?
例:300と表示された場合は意味するところは、3msですか?


A2:  はい、表示時間は3msになります。 表示単位は0.01ms単位になります。

Q3: .CYCLE_CURR_TIMEが現状のCRAのスキャンサイクルを表示するとしたら、UnityProがインストールされたPCを動作中の    PLCに接続し、モニタリングができるということでしょうか?

A3:  UnityProでモニタリングすることは可能です。
このシンボルをUnityProのAnimation Tables上に設定してモニタリングしてください。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る