{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

PLC/ Software Unity Pto FFBに関して

Q: Unity Pto  FFBに関して
ASCII_TO_STRINGを使用し、ARRAY[0..17] OF INT → string[36]に変換がうまくいかない。
何か制約などあるのか?

A: ARRAY[0..17] OF INT → string[36]
上記、配列を36個分確保するためには変数のTypeをARRAY[0..35] OF INTに変更する必要があります。
配列数に応じてARRAYの宣言を変更しないといけません。
Variables & FB instanceの下のElementary Variablesの中にシンボルがありますので、変更してください。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る