{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Schneider/ Qauntum PLC  490NOR00003のケーブルの被覆について

Q: 490NOR00003のケーブルは被覆されているのでしょうか?
どのような用途になりますか?

A: これは光通信ケーブルなので、光りが漏れないように、かならず被覆はされています。
Quantum PLCの2重化システムで使用されるコネクター付光通信ケーブルになります。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る