{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Schneider/ Qauntum PLC 140CPU43412Aの2重化の置き換え機種について

Q1: 生産中止になりました140CPU43412Aの2重化の置き換え機種はありますか?
IOモジュールはそのまま使用します。

Q2: ソフトはUnityProにする必要があるという認識でよろしいでしょうか?


A1: Hotstandby system用のPLC 140CPU67***を使用します。
この場合140CPU43412Aと140CHS11000 を外し、他のIOモジュールはそのまま使用できます。

A2: UnityProソフトウェアーを使用します。(Unity Pro V1X eXtra Large complete packageを使用)
古いタイプの140CPU43412Aの開発ソフトウェアからUnityProのソフトウェアーへコンバートすることが可能です。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る