{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

ワイヤレス・バッテリーレス押ボタンスイッチ/ 無線押しボタンのオプション品にある「ZBY0101T」はどういった製品ですか?

ZBY0101Tは「彫刻銘板」になります。

【シュナイダー製の彫刻銘板とは】
銘板の表面(表示面)に傷を付けて銘板とします。

【ZBY0101Tの仕様】
材質は樹脂製です。
高さ×幅=8mm×27mmの寸法になります。
・彫刻面(表示面)は黒色になり、傷を付けることで「白色」の文字が出てきます。
・取付面には両面テープが取り付けられており、彫刻後に製品にそのまま取り付ける事が可能です。
・板の厚みは約1mm程度になります。

※表示面に直接、彫刻を行いますが、彫刻面を保護する様なオプション品等はありません。
※彫刻作業に関しましてはお客様での作業となります。


【ZBY0101Tの取付位置】
ZBY0101Tはハンディボックスの「ZBRM01」に取付箇所があります。
下の図の「ID用の空きスペース」に取付を行ってください。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
製品:
ZBY0101T
詳細を見る
製品:
ZBY0101T