{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Schneider/ ATV ATV312シリーズのインバータを使用しているがnstモードから抜けることができない

Q: ATV312シリーズのインバータを使用しているがnstモードから抜けることができない
nstモードは何ですか?
ESCを2秒以上押したら、ほかのモードに移ることができなくなった。

A: nstモードはSTOPモードの設定で、freewheel stopモードになります。
エラー表示ではないので、ESCキーが動作しない場合は電源をオフにして、初期値にすれば通常の運転モードに戻ります。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る