{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Schneider/ ELAU Motion MC-4をバージョンダウンをすることは可能でしょうか?

Q: EPAS-4のソフトウェアにとシリアルケーブルを接続して、MC-4をバージョンダウンすることは可能でしょうか?

A: EPAS-4のソフトウェアから、Pacdrive SERCOS firmware assistantをインストールすればMC-4のバージョンダウンは可能です。
接続ケーブルは型式:VW3E3057R030(PC側はRS232C 9ピンメス)シリアルケーブルを使用します。
別途、Download Cable MC-4をパソコンと接続するためにはUSBとRS232C 9ピンオス変換ケーブルが必要になります。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る