{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Schneider/ M340 PLC CPUの電源ユニットとベースユニットの選定

Q1: M340のCPUでAC100Vの電源ユニットはどれを選定すればよろしいのでしょうか。

Q2: ベースユニットはどの型式でも良いのでしょうか。
(CPUはシリアルポートとEthernetポートを内蔵している「BMXP342020」を検討)


A1: 電源ユニットは下記型式2種類からユニットベースの使用数に応じて選定してください。
型式:BMXCPS2000  8.3 W
型式:BMXCPS3500  15 W

A2: I/Oを設置する数量に合わせてベースユニットの必要数が異なります。
I/Oの接続構成に合わせて下記型式から選定してください。
BMXXBP0400  4スロット用
BMXXBP0600  6スロット用
BMXXBP0800  8スロット用
BMXXBP1200  12スロット用

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る