{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

PowerChute Network ShutdownをVMware ESXiで使用時、ESXiで設定したホストDNS名がvCenter Serverの設定と異なる場合、シャットダウン処理が正しく実行されない。

このページでは、PowerChute Network ShutdownをVMware ESXiで使用時、ESXiで設定したホストDNS名がvCenter Serverで設定したホストDNS名と異なる場合、シャットダウン処理が正しく実行されない問題について説明しています。

【問題の概要】
ESXiで設定されているDNS名が、vCenter Serverで設定されているDNS名と一致しない場合、VMware vCenter Serverのホストオペレーションが実行されません。例) ホストがシャットダウンしない等
注意: VMWare環境では大文字と小文字が区別されます。下記の【参考情報】をご確認ください。

【対象製品】
PowerChute Network Shutdown for Virtualization 3.1、4.0、4.1

【解決方法】
・ESXiとvCenter ServerのホストDNS名は同じものを登録し、PowerChuteのvCenter Serverの設定では登録したDNS名を使用してください。
・PowerChuteのvCenter Serverの設定でDNS名の替わりにvCenter ServerのIPアドレスを使用してください。
但し、ESXiとvCenter Serverで、ホストDNS名は同じものが登録されていることが前提となります。

注意 1:ホストDNS名の推奨は、ホスト名に大文字と小文字を混在させず小文字で統一してください。
下記の【参考情報】をご確認ください。

注意 2:PowerChuteに登録するvCenter Server、またはESXi Hostの接続用ユーザ名は、大文字と小文字を混在させず小文字で統一してください。

【参考情報】
VMWareのKnowledge Base(1033033)をご確認ください。

【確認方法】
対象ホストの管理対象オブジェクトブラウザー(MOB)を使用し、確認を行うことができます。

手順
  1. ホストWEBページ  https://<host IP or domain name>/mob にログオン
  2. [content]をクリック
  3. [searchIndex]より[ha-searchindex]をクリック
  4. [FindByDnsName]をクリック
  5. VALUEの入力欄を以下のように修正
    ・ datacenter: informationを削除
    ・ dnsName: ドメイン名を入力
    ・ vmSearch: "false"と入力
  6. ページの右下にある  Invoke Method をクリック
  7. [Parameters]の表の下に結果が表示されます。
エラーがある場合


設定が正しい場合


このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る