{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Schneider/ M340 PLC IEC61131-1/61131-2/JISB3501/3502の規格に適合したPLCについて

Q: IEC61131-1/61131-2/JISB3501/3502の規格に適合したPLCを探しています。
シュナイダー製で規格に適合したPLCはありますか?

A: 規格内容のIEC61131-1はプログラムコントローラの一般情報になります。
Schneider electric製 M340シリーズのPLCは IEC61131-2, IEC61131-3に適合しています。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る