{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Schneider/ ELAU Motion MAX-4のメモリカードについて

Q1:  MAX-4にメモリカードが入っていませんが
このメモリーカードは、新品購入時に付属されているのでしょうか?

Q2: 既設で動作中のMAX-4のメモリカードを新規購入したMAX-4へ入れると設定などが引き継がれそのまま使用可能でしょうか?


A1:  MAX-4は生産中止品になります。
ただし、過去にMAX-4を購入していただいた場合はメモリカードは付属されています。

A2: コントローラを新しいものに交換する場合は、古いMAX-4からメモリカードを取り外して新しいMAX-4に入れ替えれば基本的に動作します。
ただし、MAX-4ファームウェアがxx.12.xxより古い場合は、ファームウェアのリリースが最小xx.xx.09であることを確認してください。
それ以前のMAX-4では動作しません。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
製品:
GCR_MAX_04
詳細を見る
製品:
GCR_MAX_04