FAQを参照する
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}
Schneider/ M580 PLC Modbus TCPのserverとして接続することは可能ですか?
Q: Schneider製PLC M580を使用しますが、Modbus TCPのserverとして接続することは可能ですか?
A: M580のNOCモジュールを使用すれば接続が可能です。
M580シリーズのModbus TCP/IP Serverとして下記3種類のモジュールが使用できます。
BMXNOC0401
BMENOC0301
BMENOC0311
A: M580のNOCモジュールを使用すれば接続が可能です。
M580シリーズのModbus TCP/IP Serverとして下記3種類のモジュールが使用できます。
BMXNOC0401
BMENOC0301
BMENOC0311
このFAQはお役に立ちましたか?
詳細を見る