FAQを参照する
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}
Schneider/ ATV ATV312シリーズの表示画面でトルクを表示したい。
Q: ATV312シリーズでモーターの実トルクをモニターしたいのですが可能でしょうか?
A: トルク表示はインバータの表示画面で確認することができます。
確認する方法としましては下記方法になります。
インバータの前面パネルのダイヤルでSUPに合わせます。
SUP- [ Monitoring] menu ==> Otr [ Motor Torque] を選択します。
A: トルク表示はインバータの表示画面で確認することができます。
確認する方法としましては下記方法になります。
インバータの前面パネルのダイヤルでSUPに合わせます。
SUP- [ Monitoring] menu ==> Otr [ Motor Torque] を選択します。
このFAQはお役に立ちましたか?
詳細を見る
製品:
詳細を見る
製品: