{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Schneider/ ELAU Motion MAX-4とMC-4を使用しているが、Bus errorがでる

Q: ELAU MAX-4とMC-4を使用しているが、Bus errorがでてどのように改善すればいいのか知りたい?

A:  MAX-4とMC-4の接続している光ケーブルが正しく配線されているかチェックしてください。
次にMC-4のロータリースイッチの号機番号がEPAS-4のソフトウェアから確認して正しく設定されているかチェックしてください。
またはPacDrive Diagnosticsソフトウェアーツールからも号機番号の確認は可能です。
このソフトは無償で提供致します。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る