{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Schneider/ M340 PLC IEC61850に対応したリモートI/Oはありますか?

Q: PLC製品でIEC61850に対応したリモートI/Oはありますか?

A: PLCのリモートIOはIEC61850で通信を特徴としてサポートされているアーキテクチャを持っていません。
IEC61850の機能を使用する必要がある場合、一般的にSCADAとIEC61850プロトコルを使用します。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る