{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

インバーター/ ATV71のLine chokeはインバーター内部に組み込まれてますか?

Q: ATV71のラインチョークはインバーター内部に組み込まれてますか?

A: DCL(DCチョーク)とACL(ACチョーク)のラインチョークはインバータ内部に標準では組み込まれておりません。
また、オプション品としてはACチョークのみの対応になります。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る