{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Schneider/ ELAU Motion MAX-4の入手は可能でしょうか?

Q: Schnider製MAX-4の入手は可能でしょうか?

A: MAX-4のモーションコントローラは、生産中止品で販売しておりません。

完全な互換性の代替品はありませんが、下記、Cシリーズモーションコントローラがご使用いただけます。
C400シリーズのコントローラとMC-4との接続が可能です。

MAX-4からC400シリーズのモーションコントローラへプログラムを移行する場合は、
EPAS-4の開発ソフトウェアーを使用してコンバートができます。
ただし、現存のMAX-4のプログラムのソースコードが必要になります。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る