{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Schneider/ M340 PLC コネクタ付ケーブルの仕様書はありますか?

Q:  ・BMXFTW508S シールド付に使用されるケーブルの仕様書はありますか?
・BMXFTW501 芯数:20

A: ・コネクター付ケーブルについて
BMXFTW508Sが使用している接続ケーブルは24芯(ペア数:12本)になります。
添付:「BMX FTW cable servlet.pdf」、「BMXFTWx08S.pdf」の接続をご参照ください。
BMXFTW501は、「BMXFTW501.pdfとcabel req 501.pdf」をご参照ください。

添付

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る