{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

産業用スイッチングハブ ConneXiumシリーズ/ 産業用スイッチングハブの電源部分の仕様を知りたい。

ConneXiumシリーズの電源部分は電源コネクターへ配線を挿し込み、ネジを締めて配線を固定します。

【配線挿入箇所】




【配線固定ネジ形状】
マイナス型のドライバー「3.0mm」で締めつけ可能です。




【コネクターの配列】
LANポートを正面から見て
一番手前:アース
真ん中:0V
一番奥:DC24V

上記の配列になります。




【注意点】
DINレールにスイッチングハブを取り付けた際、配線が製品の左側に配線が接続される仕様になります。
電源コネクター自体の取付位置が固定されている為、製品に向かって右側に電源線を接続する事はできません。
また、製品を逆さまに取り付けた場合、DINレールにきちんと固定されない為、製品がレールから落下する可能性がある為、
電源コネクターが下向きになる様な取り付けは行わないでください。



Schneider Electric 日本

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る