{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

PLC/ Software ”TSX P57303”のPL7のソフトからUnityProに置き換え

Q: PLC(processor)型式は”TSX P57303”でPL7のソフトを使用しています。
Windows 7 64ビットでPL7は使用できないため、UnityProに置き換えて”TSX P57303”を使用することは可能ですか?


A: TSX P57303は PL7 processorですが、TSXP57304と同じファームウェアーに
バージョンアップすれば、UnityProで使用していただけます。

ただし、TSX P57303にダウンロードされているプログラミングのソースコードは
手元で持っている必要があります。
そのファイルをUnityProへコンバートしていただくことになります。

また、TSX P57303のファームウェアーをバージョンアップするためのファームウェアー
と詳細説明資料を添付していますので、参照してください。
PL7_TSXP57303_to_unity_TSXP57304.zip
最初にUnityProの適合としてPl7_to_Unity_304.binをアップグレードした後に
TSXP57304M_V290.binのファームウェアーをアップグレードします。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る