{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

インバーター/ ATV58でモーターを入替するが、440Vのモーターを入れたい。

Q: ATV58でモーターの入れ替えを行うのですが、
440Vのモーターを入れたい。 ATV側で設定できないか?

A: モータへの供給電圧はインバータへの入力電圧に依存されますので、
インバーターへの入力電圧がAC460であればモータもAC460定格の物を
使用していただくことになります。
440V用のモータは使用できません。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る