{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Video: シグナリング製品/ LEUTシリーズ(φ60)の段数を変更する際、何が必要ですか?

【必要な部材】
①支柱ネジ(必要数量:製品1台につき1本

LEDユニットを表示灯本体に固定する為に使用するネジです。
段数によって長さが異なる為、変更する段数に一致した支柱ネジをご購入ください。
段数型式
1段LEUT-1
2段LEUT-2
3段LEUT-3
4段LEUT-4
5段LEUT-5


②LEDユニット
LEDユニットの色変更を行ったり、段数を増段させる際にご購入ください。
表示灯本体の電圧によって24V/100V/200V用と12V用でユニットの型式が異なります。
24V/100V/200VLEDユニット
発光色・仕様型式
赤色(有色グローブ)LEUT-R
黄色(有色グローブ)LEUT-Y
緑色(有色グローブ)LEUT-G
青色(有色グローブ)LEUT-B
白色LEUT-W
赤色(クリアグローブ)LEUT-WR
黄色(クリアグローブ)LEUT-WY
緑色(クリアグローブ)LEUT-WG
青色(クリアグローブ)LEUT-WB

12VLEDユニット
発光色・仕様型式
赤色(有色グローブ)LEUT-R12
黄色(有色グローブ)LEUT-Y12
緑色(有色グローブ)LEUT-G12
青色(有色グローブ)LEUT-B12
白色LEUT-W12
赤色(クリアグローブ)LEUT-WR12
黄色(クリアグローブ)LEUT-WY12
緑色(クリアグローブ)LEUT-WG12
青色(クリアグローブ)LEUT-WB12
白色のLEDユニットはクリアグローブ仕様のみとなります。




【変更方法例】
LEUシリーズのユニットを2段から3段にする例を動画で説明します。





【補足説明】
有色グローブとクリアグローブの仕様について
有色グローブ仕様:LED消灯時も発光色が解る様、LEDユニットの外側の樹脂に色を付けています。

有色グローブ仕様の一例




クリアグローブ仕様:LEDユニット消灯時は透明になっており、LEDが発光すると色が解る仕様となります。

クリアグローブ仕様の一例



LEDユニットは有色グローブの仕様もLEDの素子はグローブと同色で発光しております。
白色で発光はしていませんのでご注意ください。


対応シリーズ:LEUT、LEUTB、LEUTWB、LEUG、LEMG、LEUGB、LEUGWB、LEMGWB、LEUL、LEML、LEULB、LEULWB、LEMLWB

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る