{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Schneider/ Quantum PLC 140CRP31200C 140CRA31200Cはどちらがマスターユニットになりますか?

Q: 140CRP31200C140CRA31200Cを使用しますが、どちらがマスターユニットになりますか?

CPUは140CPU67260Cを使用しますが、Hot standbyの動作を教えていただきたい。

A: 140CRP31200CはCPU 140CPU67260Cに取り付けるマスターユニットになります。
140CRA31200CはリモートI/Oのスレーブユニットになります。

Hot standbyの動作はPrimary側が常時動作をしていて、故障が起きればStandby側に切り替 わります。通常はPrimaryの1サイクルタイム毎にStandbyg側に同じデータを転送しています。プログラムの容量によって異なりますが、タイムラグは約50msになります。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る