{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

インバーター/ ATV71でInternal serial linkの原因の解決方法

Q: ATV71HU55N4のInternal serial linkの原因の解決方法はどうすればいいのか?

A: 原因としては下記3点が考えられます。
1.キ―パットパネルとインバータのRJ45コネクタの部分で接触不良が起きた可能性があります。
2.制御基板と電源基板のリボン配線のコネクタ部分で接触不良が起きた可能があります。
3.もしそれでも改善されない場合は基板の故障が考えられます。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る