{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

シグナリング製品/ XVUにはシルバーボディタイプがありますか?

以下の4個のオプションユニットにつきましてはシルバーボディタイプがあります。

・XVU ブザーユニット
型式:XVUC9SQ

・本体ユニットAC/DC24V
型式:XVUC21BQ

・XVU 円形取付代付ポール100mm
型式:XUUZ02Q

・XVU 直取付台
型式:XVUZ01Q

※ シルバーボディタイプは、型式の最後に"Q"がつきます。

【注意事項】
・その他のオプションユニットについては、シルバーボディタイプがありません。
・シルバーボディタイプのBTO受注(組み立て受注生産)は出来ません。ユニットの販売のみとなります。
そのため、各オプションを個々で単体購入し、お客様にて組み立てをお願いします。

このFAQはお役に立ちましたか?